This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:配置未使用的引脚以增加功耗

Guru**** 2549200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326511/mspm0c1104-configure-unused-pins-increasing-power-consumption

器件型号:MSPM0C1104

您好!

我在 Resource Explorer 中发现、为了获得更好的低功耗性能、应在 syscfg 文件中配置未使用的引脚。

但是、将未使用的引脚设置为输入以及下拉或上拉实际上会增加电流输入。

请建议采用何种配置来实现最低功耗。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请参阅本文档: https://www.ti.com/lit/an/slaae72/slaae72.pdf

    第3.2.3节介绍了 I/O 设置。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问题是、当我在 syscfg 文件中勾选"Configure unused pins"复选框时、电流消耗实际上会增加、当保留未检查的电流较小时、我使用输入无电阻器、输入下拉和输入上拉电阻器尝试它、每次都有相同的问题。 请说明可能存在什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请确保 未使用的引脚上没有外部干扰。

    和测试条件相同。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、所有引脚都已在 MCU 中使用、由应用软件配置的模拟功能引脚除外。 根据我的了解、当 ADC 应用将任何引脚设置为输入无电阻器、然后更改为其他通道时、即使不检查"syscfg 文件中配置未使用的引脚"、该引脚也必须保持在输入无电阻器状态。

    但当我选择 "在 syscfg 文件中配置未使用的引脚"时。 它仅生成在应用中也使用 IOMUX 修改的模拟功能引脚的代码。

    如果应用和 syscfg 都将引脚设置为相同的配置、则为何在使用 syscfg 配置时电流会增大。

    如果您需要进一步说明、请告诉我。