This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我可以问:TMS570LC4357的 CAN 接口是否支持双滤波器模式?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329245/tms570lc4357-may-i-ask-does-the-can-interface-of-tms570lc4357-support-dual-filter-mode

器件型号:TMS570LC4357

我可以问一下、TMS570LC4357的 CAN 接口是否支持双滤波器模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的胡江博:

    [quote userid="568436" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1329245/tms570lc4357-may-i-ask-does-the-can-interface-of-tms570lc4357-support-dual-filter-mode 可否问问、TMS570LC4357的 CAN 接口是否支持双滤波器模式?

    否、在 TMS570x 器件的 CAN 模块中没有被称为"双滤波器"的概念。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。