This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:针对 PCB 空间优化的 QSPI 闪存建议

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325429/am2434-qspi-flash-memory-suggestion-for-pcb-space-optimization

器件型号:AM2434

大家好、

我们使用的是 AM243x LP、其外部闪存为  S25HL512TFAMHI010 (512MB - 64MB)。 我们 要减小 项目的闪存大小。

我们需要实施3个变体:

  • EtherCAT 协议
    • 主代码位于外部闪存中--请告知我们 flash.w.r.t EtherCAT 代码(固件升级)中的存储器映射(起始地址和大小)。
    • EtherCAT 数据在闪存中的存储器映射
  • EtherNet/IP 协议
    • 主代码位于外部闪存中--请告知我们 flash.w.r.t Ethernet/IP 代码(固件升级)中的存储器映射(起始地址和大小)。
    • 闪存中 EtherNet/IP 数据的存储器映射
  •  采用 RT/IRT 协议的 PROFI-NET I/O
    • 主代码位于外部闪存中--请告诉我们 flash.w.r.t 中的存储器映射(起始地址和大小) PROFI-NET I/O 代码(固件升级)(圆球估计)。
    • Profi-NET 闪存数据的内存映射

另请告诉我们、在 AM2434 LP 代码库中、闪存存储是否用于任何其他用途。

 此外、我们还必须实现 Web 服务器、其网页数据(1MB)存储在闪存中。

我们希望将闪存大小减少至16MB 或更低。

谢谢!

哲尼塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenita:

    请在此处参阅闪存选择指南: https://www.ti.com/lit/ml/sprt764/sprt764.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    感谢您的回复、

    我们正在以.r.t ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03 (EtherCAT 从站和 EherNet/IP)中寻找闪存映射。

    如果您可以针对上述消息中所述的请求详细信息提供存储器映射、这将非常有用。

    谢谢!

    哲尼塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenita:

    协议没有存储器映射。 应用程序开发人员递减后、便将其放入闪存。  

    有关 EtherCAT 中的固件升级,请参见: AM243x 工业通信 SDK:带 TwinCAT 的 EtherCAT 子设备设置

    对于其他协议、我们目前没有特定于协议的固件升级指南、您需要在 SBL 中进行处理。