This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:如何在使用4个内核时设置50us 计时器中断?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, SYSCONFIG, AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315444/am2632-how-to-set-up-50us-timer-interrupts-while-using-4-cores

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:SysConfigAM263P4-Q1、AM263P4

大家好、

我的客户询问了 RTI 中断。

他们想要使用4个内核(R5FSS0-0、R5FSS0-1、R5FSS1-0、R5FSS1-1)。 但是、由于每个 RTI 实例都用于每个内核的时钟实例、因此它们无法添加新的 RTI 模块。 有没有方法能够通过使用4个内核实现50us 计时器中断?

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    Unknown 说:
    但是,由于每个 RTI 实例都用于每个内核的时钟实例,因此它们无法添加新的 RTI 模块。

    我并不是完全遵循这一声明。

    我需要了解一下它们的含义、因为从我的角度来看、它们应该只能够针对此使用 RTI0到 RTI3、而为每个内核工作的每个 RTI。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您的快速回复。

    我认为他们对 SysConfig 设置感到困惑。  他们是否只为每个内核的 SysConfig 添加一个 RTI 实例?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    是的、每个内核都有自己的单独 SysConfig 文件、因此他们可以通过每个内核添加一个 RTI 实例。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    由于某种原因、客户无法添加 RTI 实例...

    我目前要求提供他们正在使用的 sycfg 文件和 SDK 版本、但您能提供什么见解吗?

    此致!

    马里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    我想我理解这里发生的事情。 一个 RTI 用于 DPL、因此不能将其分配为独立实例。 我将要请到 DPL 专家、他可以在这里评论如何操作、以便使用全部四个 RTI 计时器、以便每个内核可以使用一个。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    目前、这是 SDK 的一个限制、我们无法在系统工程中添加 RTI。 因为有4个 RTI、如您所说、每个 RTI 实例都用于每个内核的时钟实例。
    但是、 每个 RTI 可能有4个比较事件、我们将 分析 这些比较事件是否可在使用4个内核时用于生成计时器中断。 但这项决议需要相当长的时间。

    此致、
    贡詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunjan、

    感谢您的答复。

    客户还考虑使用 AM263P4-Q1器件。 如果他们像上述那样添加4个 RTD、但对于 AM263P4-Q1器件、是否会遇到同样的问题? 可以放心地假设它们不会、因为它有8个 RTC 吗?

    同样、如果它们使用内核0-0和0-1作为锁步、那么是使用4个 RTI 还是3个?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:
    如果他们 为  AM263P4器件添加了如上所述的4个 RTD、则由于 8个 RTD、它们将不会面临此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunjan、

    谢谢、这是怎么回事?

    同样、如果它们使用内核0-0和0-1作为锁步、那么是使用4个 RTI 还是3个?

    [/报价]

    此致、

    马里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mari:

    锁步使用看门狗计时器工作、因此 RTI 是免费的、而4个 RTI 将可用于 AM263P4器件。

    此致、
    贡詹