This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328735/mspm0l1306-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306

我正在使用 Armed Keil 来执行和调试 MSPM0L1306的代码、工作表现非常完美。 突然、我在调试代码时收到错误、无法刷写 MCU 上的代码。 您能帮助我们摆脱这种情况吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    您是否在 SDK 中调试示例代码? 您是否正在使用 launchpad?  

    Keil 的版本是什么?

    请检查支持包是否为最新版本

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 Launchpad 和 Keil  MDK-ARM 版本5.39、并且所有软件包均已安装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    您是否使用 USB 集线器? 请尝试将 Launchpad 的 USB 电缆直接连接到计算机。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我直接连接到 PC、而不使用任何 USB 集线器。 采用与之前相同的设置、现在它会产生误差。 Launchpad 很可能会有任何问题吗? 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我已在 CCS 中对其进行了调试、并且运行正常。 再次尝试在 Keil 现在它是正常工作 Keil 也