This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:微控制器生命周期和支持

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, MSP432E401Y, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328608/msp432e401y-microcontroller-lifecycle-and-support

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y、、 MSP430FR5994

您好!

我过去曾使用过 MSP432E401Y 和 MSP432E411Y 几次、但我已注意到在 MSP432E401Y 的主页面上、它现在仅对"现有设计"提供"有限的设计支持"。  

这究竟是什么意思? 器件是否会在一年内停产? 我注意到、MSP430FR5994的页面(我另一个喜爱的 TI 微控制器)上不会出现此免责声明。 如果此器件未获得全面支持、有人可以提供一个具有10/100以太网(或更好)功能的优秀 TI 替代微控制器吗? 理想情况下、它有一个良好的示例软件库、并支持 TI-RTOS 或 FreeRTOS、就像 MSP432E 系列一样。

谢谢!

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

     MSP432E 仍受支持、且尚未计划终止此器件。 事实上、MSP432E 及其姊妹器件 TM4C129将在很长一段时间内提供与支持。