请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件: MSPM0G1506、 ENERGYTRACE
您好!
我的客户询问 MSPM0G3507/MSPM0G1506上 UART/计时器的电流消耗。
他们需要这些参数来设计总体电流消耗。
1) UART 电流消耗
@激活、@空闲
2)定时器电流消耗
@μ A 有效
您是否有关于这些的一些数据?
此致、
TAO_2199
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户询问 MSPM0G3507/MSPM0G1506上 UART/计时器的电流消耗。
他们需要这些参数来设计总体电流消耗。
1) UART 电流消耗
@激活、@空闲
2)定时器电流消耗
@μ A 有效
您是否有关于这些的一些数据?
此致、
TAO_2199
您好、 TAO_2199、
我们没有这些外设消耗的数据。
但是、我们可以让客户根据我们的 LaunchPad 对其进行评估、后者集成在了 Energytrace IP 中、以便检测板载电流消耗。 用户可以激活外设、然后获取数据。
下面是具有 energytrace 函数的 XDS110用户指南:(也包含在 LaunchPad 中)
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf?ts = 1708938033988

注意:客户应拆除 LaunchPad 上的底部跳线以移除外部电流消耗。

B.R.
萨尔