This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507上的 BSL_invoke 引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328838/mspm0g3507-bsl_invoke-pin-at-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

关于"bsl_invoke"引脚、我认为这决定了引导周期。

至于如何使用、我是否需要将此引脚设计为使用连接器? 或者可以连接到 GND 吗?

它是否需要从电池组外部进行操作? 应用为电池组。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Makoto:

    "BSL_invoke"引脚有助于调试、因此您可以使用连接器。

    并且可以将其接地。 (您也可以通过修改 nonmain 来禁用此功能)

    谢谢。

    于浩