This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306

Guru**** 2769085 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328618/mspm0l1306-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

如何为此 MCU 使用温度传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    至于 MSPM0L1306、我们目前在 SDK 中没有这方面的示例代码、但是、我们在 TRM 中提供计算公式、您可以在以下章节:2.25

    此外、您还可以找到  MSPM0G3507 SDK 的温度传感器示例代码。 采用两种相同的方法来计算 温度 、单位为摄氏度。

    B.R.

    萨尔