This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:将代码段放置在外部 DDR 中无法仿真调试

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328315/am2434-placing-code-section-in-external-ddr-cannot-simulate-debugging

器件型号:AM2434

CCS 版本为12.1.0。

我将代码部分置于地址为0x90000000的外部 DDR 中。 当使用 XDS110进行在线仿真调试时、它将提示无法访问存储器块0x90000000、如下图所示。


因此、当代码部分位于外部 DDR 中时、CCS 应该如何正常地仿真代码?  如何 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 guxl24

    感谢您访问德州仪器 E2E 支持论坛。

    您能否告诉我们您正在使用哪个版本的 MCU+SDK?

    您能告诉我们您在尝试构建哪个示例吗?

    此致、

    图沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 guxl24

    同时、我将提供一个示例 hello_world 示例项目、该项目的所有代码都放置在外部 DDR 存储器中。

    请参阅提供的用于在外部 DDR 中放置代码的工程。

    请找到以下 zip 文件。

    empty_am243x_evm_r5fss0_freertos_ti_arm_clang.zip

    此致、

    图沙尔