This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:编程问题

Guru**** 2588645 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320578/mspm0l1305-programming-issues

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

您好!

我再次联系您、是因为我正在生产安装 MSPM0L1305的电路板、并且遇到编程问题。

要对微控制器进行编程、我使用具有 MSP-Gang-GUI 的 MSP-GANG 编程器上次修订版本 D430:01.03.08.00。

电路板由外部供电、一些微控制器看起来不可编程、显示错误23

您有什么解决建议吗? 这在电缆、电源或焊接方面不是问题。

微控制器好像被锁定了。

此致、

马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是有关此错误23的另一个旧线程。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818903/msp-gang-msp-gang-error-23

    这可能对您有所帮助。 您认为不存在短路或电源问题。 但我建议再次检查一下。 您可以使用万用表或制作 PCB 测试仪用于当前和将来的用途: www.pcbway.com/.../Miniature_PCB_Tester_c2b226d2.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我没有找到任何有用的信息来解决该线程中的问题。 他们讨论的是 MSP430通过 JTAG 进行编程、而我有 MSPM0进行 SWD 编程。

    至于电路板、它们是通过机器进行组装的、50个部分中有15个微控制器不可用、其余35个正在工作。  

    它们都经过了相同的生产过程。

    如果这是由于闪存写入不完整/不正确而导致的微控制器锁定问题、是否有办法解锁闪存?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain:

    感谢您的回答。 让我转入正题吧。

    似乎 MCU 未连接。 Mattero、您能否先检查 MCU 是否已连接?

    要解锁 MCU、请尝试创建 Factory resete2e.ti.com/.../Factory-reset.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    非常感谢! 连接的恢复出厂设置过程运行良好。

    问题迎刃而解、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    关于电路板,它们是由机器组装的,在50个部分中,15个微控制器是不可用的,而其余的35个工作。

    如上所述、50个微控制器中有15个是无法写入的。

    您能告诉我原因吗?

    我的客户有一个问题、因为在大规模生产时、这种发生率会是一个主要问题。  

    谢谢。此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    原因可能与编程连线或闪存写入期间断电有关。 然而、所有的微控制器都通过 Zoey 指示的程序被恢复。

    此致、

    马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    感谢您的分享。

    为了防止客户方面出现任何类似问题,您能否分享有关此问题的详细信息?

     MSP-Gang 的电源是否存在问题?

    谢谢。此致、

    肯利