This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:微控制器中的安全软件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328508/tm4c123gh6pm-secure-software-in-microcontroller

器件型号:TM4C123GH6PM

 TM4C123GH6PM 中是否有一项功能可以锁定其中加载的代码、使其无法下载和复制? 即编程时控制的可用链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、详细信息请参考 BOOTCFG 寄存器。 BOOTCFG 是一个非易失性寄存器。 您可以将 DBG1和 DBG0位编程为非10种组合、并锁定调试器无法访问 JTAG。 请记住、这是不可逆的、因为一旦完成编程、为调试器访问解锁的唯一方法是先解锁器件、这样会将闪存批量擦除至出厂设置。