This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:TMDSCNCD263

Guru**** 2864090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1327580/tmdscncd263-tmdscncd263

器件型号:TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我将运行以太网 示例代码作为 Enet Lwip TCP Client 示例的一部分。  

我能够看到 UART 终端输出 在网络电缆连接但永久打印时成功显示诸如 LINK UP / DOWN 之类的消息   

正在等待网络启动...

正在等待网络启动...

正在等待网络启动...

我尝试在"networking/lwip"下更改其他示例代码、所有示例都 出现了同样的问题。  

家庭路由器的 DHCP 服务器正在运行,并可以 使用 DHCP 成功地将 IP 地址分配给其他一些嵌入式设备,以测试路由器的完整性。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna、

    这不是预期行为。 我确认网络示例和 DHCP 在最后在 AM263x 上可以正常工作。

    您能回答以下问题吗?

    1.您使用的是哪个版本的 SDK?

    2.您使用的是哪个版本的 SYSCFG 和 CCS?

    3.您让示例运行多长时间,让它"等待网络启动"? 有时、如果 DHCP 服务器分配 IP 地址缓慢、获取 IP 地址需要一些时间。

    4.您使用什么引导模式来运行应用程序

    5.是您正在开箱运行的示例、或者在代码或 syscfg 中进行了一些修改。

    根据您对上述内容的回答、我们将能够更好地找出问题的根源。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 适用于 AM263x 的 MCU+ SDK 最新版本(当前为09.01.00.41)

    2. Code Composer Studio 版本:12.5.0.00007,  

    3. 当"等待网络启动"继续滚动时,已经有几十分钟了。

    4、默认的 QSPI 闪存/外部主机以及尝试更改为外部主机 UART 的结果相同。

    5.示例是开箱即用,没有更改,并利用 SysConfig 作为示例的一部分。 "enet_cpsw_tcpclient_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"  

    即使我使用了其他示例代码、例如客户端服务器、行为也是相同的。  

    下面还有几个其他数据点、

    a. 配置为内部环回时、Enet CPSW 环回示例测试通过

    b.  在 连接网络电缆时、我能够看到 UART 终端输出成功显示 LINK UP / DOWN 等消息 / 如前所述断开连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasanna、

    对于 CPSW 环回测试、MAC 和 PHY 环回都通过了? 预期输出应如下所示:  
    AM263x MCU+ SDK:Enet CPSW 环回示例(TI.com)
    AM263x MCU+ SDK:Enet CPSW 环回示例(TI.com)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确,调用类似的 MAC 内部,外部没有尝试. 可以在此处获取日志和发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最后的问题是运行 DHCP 的路由器具有有限的权限,一旦启用,都可以。 再次感谢您的及时响应!!