This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:IBIS 模型请求

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324047/mspm0g1107-ibis-model-request

器件型号:MSPM0G1107

您好!

是否有适用于 MSPM0G1107的 ibis 模型?

谢谢!

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    目前还没有适用于 MSPM0G1107的 IBIS 模型、我们也没有计划创建一个模型。

    但是、我会将您对 IBIS 模型的要求转交给我们的团队。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    在检查后,我显然是在我之前的回答错误。 内部我们正在使用 IBIS 模型、但每个封装的 IBIS 模型都不同。 您需要 IBIS 模型用于什么封装?

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我们将使用的特定器件型号是 MSPM0G1107TPMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    中的当前 IBIS 模型适用于48引脚(PT)封装。

    我仍在确定计划 PM 封装的时间/是否。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我们的销售团队将对该申请进行离线处理。 他们将在可用时共享更新。 我现在要将该主题标记为已结束。

    此致、
    布兰登·费舍尔