This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:为 EPI 启用地址锁存

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1327774/msp432e401y-address-latch-enable-for-epi

器件型号:MSP432E401Y

我目前正在设计一个采用 MSP432E401Y 的微控制器板、该板使用 EPI 主机总线多路复用模式与3个器件(SRAM、并行闪存和 FPGA)进行连接

为了分离地址和数据线,我应该为 EPI 添加一个 D 锁存器(见 https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4CFLASHSRAM)。

或者内部 ALE 引脚将捕获地址并进行相应的发送?

如果直接将 EPI 管脚作为 A0-EPI0和 D0-EPI0与设备相连,是否可以正常工作?

如果我必须在硬件设计中添加任何内容、请告诉我

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关详细信息、请参阅数据表。 是的、你可以使用针对 D 锁存器的 ALE 来保持地址直到数据阶段。

    11.4.3.1控制引脚
    主要的3个选通信号是地址锁存使能(ALE)、写入(WRn)和读取(RDn、有时
    叫做 OEN)。 请注意、时序是针对较早的逻辑设计的、保持时间与设置时间也是如此
    特定。 读/写选通信号的极性可以是高电平有效或低电平有效、通过清零或
    将 EPI HBn 配置寄存器(EPIHBnCFGn)的 RDHIGH 和 WRHIGH 位置位。
    通过 EPIHBnCFGn 寄存器可将 ALE 信号更改为低电平有效的片选信号 CSn
    寄存器。 实际上、ALE 信号更适合用在主机总线复用子模式下。在此模式下、EPI 地址和数据管脚将
    共享。 所有主机总线访问的地址阶段后会紧跟一个数据阶段。 ALE 指示
    外部锁存器捕获地址并保持到数据阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ALE 表示
    到外部锁存器捕获地址、然后将其保持到数据阶段。

    好的、我将按如下所述添加 EPI。 FPGA 也是如此、还是可以在没有 D-Latch 的情况下直接连接 EPI 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜是这样、因为如果您使用的是 ADDR/DATA 多路复用器模式、则使用了 ALE。 地址和数据将在不同的阶段输出、而不是同时输出。