This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Hercules MCU SEU/MBU 分析

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323101/tms570ls3137-hercules-mcu-seu-mbu-analysis

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357-SEP

您好!

通过 TI 的客户支持交流了几条消息后、他们建议我把查询功能加入这个论坛。  

由于没有针对 TMS5703137CGWTMEP 的 SEU/MB 分析、并且 TMS570LC4357-SEP 不可购买。  我想知道 TI 在产品系列中是否有可供购买的 Hercules 微控制器(TMSXXX)、它具有某种 SEU/MBU 分析功能。  

非常感谢。  

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请在此处查看 SEU 测试报告:

    TMS570LC-SEP 单粒子闩锁(SEL)辐射报告

    TID 辐射测试报告正在审核中、将于2024年2月发布。

    Unknown 说:
    TMS570LC4357-SEP 不可购买。

    SEP 型号的 RTM 日期未最终确定。

    内部管理计划 SEP 技术复查委员会会议、视可用性/提前期而定。 我希望我们能在未来两周内做到这一点。  

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    非常感谢您的答复。 该信息澄清了情况。  

    至于其它 Hercules (TMS470、RM48x、其它 TMS570...)、我们有什么选择吗? 我们将需要耐辐射器件或具有可用海分析功能的器件。  

    谢谢、此致。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为 Hercules 的其他器件没有此报告、此报告仅适用于 SEP 型号、

    SEP (Space EP)- 它专为具有高温范围且这些封装具有高辐射耐受性的航天应用而设计。

    中的 IR LED 以及其他并非专为航空航天应用而设计的 Hercules 器件。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jagadish。 这些信息对我们来说非常有用。