This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3134:文档的 PBIST 部分中端口0和端口1的含义不清楚

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1327458/tms570ls3134-the-meaning-of-port-0-and-port-1-in-the-pbist-section-of-the-document-is-unclear

器件型号:TMS570LS3134

您好,

本文档中的第7章与 PBIST 相关。 我们想知道 Port0和 Port1指的是什么错误。

端口0在7.5.6中出现故障、端口0和端口1在7.5.7、7.5.8和7.5.9中再次出现

此致,

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以看到存储器类型、一些存储器是双端口存储器。

    2个端口中的每一个端口用于32位、所以在具有64位宽 RAM 组的 Hercules 系列产品中、使用这两个端口。 因此、对于这些类型的存储器 、误差可能在任一端口上、 对吧? 我们有端口0和端口1故障寄存器 来指示错误使用哪个端口。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。