This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:RM46L852上的 ETM 接口?

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1327162/rm46l852-etm-interface-on-rm46l852

器件型号:RM46L852

您好  

我有一个关于 RM46L852上的 ETM 接口的简单问题。 在 TRM 或数据表中、我在任何地方都找不到此界面、如下所示。

为什么在同一控制器 ETM 的 Hercules 开发板中会出现?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devendra Gupta:

    数据表和 TRM 是正确的、我的意思是 RM46x 器件没有 ETM 支持。 仅 RM48x 系列支持该特性。

    这是 RM46 HDK 中用于 MIPI ETM 连接器的引脚。

    您可以看到没有 ETM 引脚。

    但是、如果您将 RM48HDK 中的相同连接器

    在这里可以看到、ETM 引脚已连接到此 MIPI 连接器。

    感谢您指出这个问题、我将在下一个文档版本中提出更正此错误的请求。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish

    这让人困惑、因为即使在电路板的原理图中、它也显示了如下 ETM 接口、但无论如何、它现在是清晰的