This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:将 PA8配置为输入引脚、但它不起作用、而 PA15工作良好。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1327501/lp-mspm0l1306-configure-pa8-as-input-pin-but-it-doesn-t-work-pa15-works-well-instead

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

您好!

我正在使用 LaunchPad MSPM0L1306。

我已将 PA8配置为输入引脚、然后使用:

DL_GPIO_readPins (GENERAL_GPIO_IN_PORT、GENERAL_GPIO_IN_xxx_PIN)

以查看引脚是高电平还是低电平。

不过、当信号为低电平时、它不起作用。 我用万用表测量它、它大约为0V、但固件无法感测到它为低电平。
然后我切换到使用另一个引脚 PA15来实现相同的逻辑——它运行良好,能够感应高电平或低电平。
这里的问题是什么?
我怀疑是否有额外的硬件连接、因此我从 LaunchPad 板上拔下了 J16、J17跳线。 但行为仍然是相同的。
请帮帮我。 非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要将 PA8连接到 Booster Pack 接头、您需要将 J16跳线置于丝印中的"BP"标记处。 卸下跳线可将其连接到任何设备。

    [编辑]注意:我的电路板看起来与 SLAU869B 中的原理图不匹配、因此我使用欧姆计进行粗略估算。 如果有人告诉您一些不同的东西、请相信。]