This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:在 XIP 期间访问其他存储器区域

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1327047/am263p4-q1-access-other-memory-region-while-xip

器件型号:AM263P4-Q1

大家好、

我的客户有关于 XIP 的问题。 程序运行时、是否可以通过 XIP 访问其他闪存区域?  

如果是、我们是否可以提供任何有关这种情况下的 OSPI 传输的文档?

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mari:

    当程序仍在通过 XIP 运行时、我们无法写入闪存区域、但即使程序正在通过 XIP 运行、我们也可以发出读取命令。