主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507
我将 TIMG4/PWM 通道0/初始值设置为高电平、我希望在 PWM 输出完成后、PWM 输出保持低电平。
我尝试使强制输出启用、但很遗憾、在系统配置中找不到此功能。
我尝试 直接设置 TIMG4的寄存器、但找不到正确的寄存器名称。
TIMG4_CCACT_01[0]或 TIMG4_CCACT_01都是错误的。
您能否告诉我如何知道 MSPM0 L 系列 技术参考手册中的正确寄存器名称? (问题1)
我刚刚从以下部分找到了有关 CCACT 寄存器的信息、但我不知道如何对应特定的 TIMx。
例如、如果我们要使用 TIMG4的这两个寄存器、 它们的正确名称是什么? (问题2)

我使用以下两行代码来实现所需的功能、 这是推荐的方法吗? (问题3)
DL_TimerG_stopCounter(PWM_1_INST);
DL_TimerG_setCaptureCompareOutCtl(PWM_1_INST, DL_TIMER_CC_OCTL_INIT_VAL_LOW,
DL_TIMER_CC_OCTL_INV_OUT_DISABLED, DL_TIMER_CC_OCTL_SRC_FUNCVAL,
DL_TIMERG_CAPTURE_COMPARE_0_INDEX);
非常感谢。