This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:生产烧录问题

Guru**** 2419710 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1318472/mspm0l1306-production-burning-problem

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

客户无法使用 L1306进行刻录。

以前使用的客户有两种材料、一种是 X、另一种是 M。

当芯片程序刻录后、以 X 开头的 PCBA 程序可成功刻录、以 M 开头的 PCBA 程序无法成功刻录; 我们还使用 Jflish 直接刻录,X 开头的 PCBA 成功刻录,M 开头的刻录错误不成功。 刻录错误消息如下所示:

使用 JFlash 刻录机,型号 SEGGER J-Flash V7.86。

对最终合格生产器件进行了哪些更改? 无法成功刻录的原因是什么? 如何解决该问题? 请看一下。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    第一个是采样、第二个是 RTMed。 两种 MCU 的唯一区别是温度范围。

    请尝试另一款 MSPM0L1306TRGER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    先前的反馈无法刻录问题已解决,客户下载的新版本刻录软件 V7.94h 可以成功刻录。

    但出现了一个新问题:

    烧录程序后、在电源上运行几秒钟后、代码似乎消失、跟踪无法定位其运行的位置、主机将重新启动;

    客户已验证:使用相同的板,相同的刻录文件, XMSM0L1306从未出现过这种现象,一切都是正常的;

    将 XMSM0L1306更改为 MSPM0L1306、会发生上述现象;同时测试的6个器件都有相同的问题。

    请帮助分析导致该问题的原因? 是否需要更改代码中的 X 芯片和 M 芯片?

    有什么解决建议吗?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    编程后、请检查(Sample 和 RTMed)的存储器是否相同。

    让我们通过电子邮件发送详细信息、我将关闭该主题。

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    它是 zoey_wei@ti.com、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zoey-wei@ti.com