This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:高速数据开关的必要性

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326189/tmdscncd263p-necessity-of-high-speed-data-switch

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件: AM263P4

您好!

在 TMDSCNCD263P 上实现了一个1:2高速数据开关、以将 NAND 和 NOR 闪存连接到 AM263P4。

为什么需要使用此开关?

是否可以为存储器实现不同的上拉强度?

此致
曼努埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、  

    采用高速开关 U80可避免残桩以及 QSPI NAND 闪存和 OSPI NOR 闪存之间的共享网络上的反射。  

    此外、共享网络上需要不同的上拉电阻、并且开关有助于分离每个闪存器件之间的网络。

    此致、

    布伦南