主题中讨论的其他器件: AM2634、 SysConfig
大家好!
我已安装可与 AM2434配合使用的最新软件包。 我在脱机资源视图和产品中都能看到所有这些软件包。

但项目向导未看到它们。
我在下载软件包后重新启动。 值得注意的是、AM2634的封装完全正确。 请告诉我、为了让它适用于 AM2434、我还应该做些什么。
此致、
德米特里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我已安装可与 AM2434配合使用的最新软件包。 我在脱机资源视图和产品中都能看到所有这些软件包。

但项目向导未看到它们。
我在下载软件包后重新启动。 值得注意的是、AM2634的封装完全正确。 请告诉我、为了让它适用于 AM2434、我还应该做些什么。
此致、
德米特里
您好,Dmitry。
您是否按照 AM243x MCU+ SDK 中的说明进行操作:下载、安装和设置 SDK 和工具(TI.com) 以安装所需的所有工具。 您很可能丢失了 OpenSSL。
如果要查看所有可用示例、可尝试从 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41\examples 导入 CCS 工程。 它将为您列出所有可用的 CCS 工程。
我个人认为、我从未将项目向导与 AM243x MCU+ SDK 配合使用。 如果您坚持使用它、我会将此主题转发给 SDTO 团队以获得进一步的帮助。
此致、
明
尊敬的 Dimitry:
在第一个屏幕截图中、CCS 报告了"发现的产品"包含 AM243x MCU+ SDK 09.09.00.41。 您必须选择并安装该驱动程序、才能使 CCS 识别它。 请记住、电机控制 SDK 中包含 AM243x MCU+ SDK。 为便于 CCS 获取代码、您需要将 C:\ti\motor_control_sdk_am243x_09_00_00_05\mcu_plus_SDK 添加到 CCS 中的"Product discovery path"中。
此致、
明
尊敬的 Ming:
就像 项目向导一样、我的意思是"入门->浏览或导入示例"之后。 我在这些论坛中读到过、 您使用的一个(称为"模板")已被弃用。
当我根据您的建议添加第二个 SDK (在本例中、我将电机控制添加到 industrial-comms)、然后启动 SysConfig 时、我会收到多条错误消息、提示"以下模板声明多次":TI_DPL_config.c、ti_dpl_config.h、等等、指示 SysConfig 生成的所有文件。
此致、
德米特里
尊敬的 Dimitry:
实际上、至少对于 AM243x MCU+ SDK、不建议直接从 CCS 创建新工程、因为它不会为您创建 syscfg 文件。
这就是为什么我们建议客户导入/修改而不是使用项目向导创建新项目的原因。
不应使 MCU+ SDK 同时处于电机控制 SDK 中、也不应使独立 SDK 同时处于活动状态、因为它们是相同的版本。 例如: C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_01_00_41和 C:\ti\motor_control_sdk_am243x_09_01_00_06\mcu_plus_SDK 是同一个 AM243x MCU+ SDK 09.09.00.41。
此致、
明