This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:具有 DMA 的 ADC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326662/lp-mspm0g3507-adc-with-dma

器件型号:LP-MSPM0G3507

尊敬的 TI 团队:  

我正在尝试在 LP-MSPM0G3507的 PIN PA25读取3.3伏的变量,我已经用独立的 ADC 完成了这一操作,但现在我尝试读取 viz DMA(平均 ADC 到 DMA 和 DMA 到用户变量)

您能帮助我如何通过 DMA 读取 ADC 电压吗?

谢谢、此致  

阿尔琼·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 的 driverlib 文件夹中有两个可能有用的示例:

    adc12_max_freq_dma

    adc12_max_freq_dma_8位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    Keith 关联的示例是最适合入门的示例。

    如果您想查看稍微更复杂的用例、还可以查看 adc_dma_ping_poing 子系统示例。

    此致、
    布兰登·费舍尔