请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU110-U 我正在使用独立 TMDSEMU110-U 来闪存裸机 TMS320F2800157Q1 IC。 每当我将调试器连接到笔记本电脑时、我都无法在设备管理器中看到设备(或刷新时看到以前的视图有任何变化)。 因此、我无法通过 CCS IDE 刷写程序。
我通过下面提到的链接,但没有运气。
- 将 microUSB 缆线更改为已知能够正常工作的缆线。
- XDS Emulation Software (EMUPack)下载 并安装 Windows x64版本9.2
- XDS110调试探针(TI.com) (故障排除-刷写引导加载程序选项1、因为我没有任何其他调试器。)
- 更新 CCS Studio


操作系统: Windows 10
CCS 版本:1250
感谢您的支持。