This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT -以太网最大数据包传输

Guru**** 2606375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326728/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt---ethernet-maximum-packet-transfer

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

我们正在处理以太网数据传输。 我们正在寻求实现最大的数据包可以在一秒钟内发送. 例如,如果数据包数据大小为1514B。 我们每秒可以实现7817个 数据包、对于64B 数据、可以实现10117个数据包。  

但我们需要 每秒传输68052个数据包,数据长度为64B。 有可能吗?

谢谢。此致、

A·S·阿拉文德 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    例如,如果包数据大小为1514B。 我们每秒可以实现7817个 数据包、对于64B 数据、可以实现10117个数据包。  [/报价]

    您好!

     10117发送经验数据包、或者换句话说、10117是当数据包大小为64B 时测量的数据包。 请注意、小数据包大小的开销百分比将大得多。  最小的以太网帧通常为64B。 如果有效载荷大小仅为64B、则开销几乎为50%。 开销包括封装在有效载荷顶部的以太网帧中的以太网标头、IP 标头和 TCP 标头。 还有软件方面的开销。 每当您尝试传输一个小数据包时、您都需要通过 TCP/IP 协议栈、不仅要将数据发送出去、而且还要完成发送器和接收器之间的所有 TCP 握手(SYC、ACK 等)。  我认为所有这些都会导致吞吐量效率降低。