This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62x、AM68x、AM69x:在多个摄像头处分离 VPAC

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326072/am62x-am68x-am69x-split-vpac-at-multiple-camera

主题中讨论的其他器件:AM69

尊敬的支持部门:

在每种情况下、数据表都会说明:

- AM62x: 315百万像素/秒, 1x CSI-2 4L
- AM68x: 400万像素/秒, 2x CSI-2 4L
- AM69x: 2x480MPixel/s , 3个 CSI-2 4L

1. AM62x:如果我想在这里连接两个摄像头,我看到可以使用一个桥。 然后 ISP 是否平均划分? (每台摄像机1570万像素/秒)?
2. AM68x:这里已经有两个摄像头接口。 使用这两个接口时 ISP 是否分离? 如果是,一半还是一半?
3. AM69x:此处指定了2个 VPAC 和3个接口。 如果连接了2个或3个摄像头、ISP 在这里如何划分?

非常感谢您的支持!

此致
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    ISP 在内存到内存模式下工作、因此可以 对其进行平均分频。 我认为 ISP 确实支持在这些设备上保存和恢复上下文,所以它有可能支持异构摄像头。  

    此致、

    布里耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    信息使我更进一步。

    这是否意味着、如果我将 CSI-2接口与分离桥相乘、将根据连接的摄像头芯片配置 ISP?

    示例:
    ISP:315MPixel/s (AM62Axx)
    设置:
    1输入- 2输出分离器桥(CSI-2)。
    第1个摄像头:2MP @ 60fps
    第2个摄像机:5MP @ 30fps
    结果:
    第1台摄像机--> 120百万像素/秒
    第2台摄像机--> 150百万像素/秒
    (边距:45百万像素/秒)


    如果是这种情况、AM69A98采用2x480MPixel/s 的优势是什么? 这是否与理论 ISP 的960百万 像素/秒相同?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ISP 在 内存到内存模式下工作、需要对其进行配置(或重新配置)。 我的意思是、是的、只要在进行配置(重新配置)后、它就可以处理/支持多种类型的摄像头。  

    是的、AM69有两个 ISP、可提供更高的 ISP 吞吐量、同时还具有一些附加功能。  有关更多详细信息、请参阅 TRM/spec。  

    此致、

    布里耶什