This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用于运行 C2000电机驱动的 Hercules TMS570

Guru**** 2534240 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, TMDXIDDK379D, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326299/tms570lc4357-hercules-tms570-to-run-c2000-motor-drive

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDKTMDXIDDK379DDRV8301

您好!

是否可以 使用  TMDX570LC43HDK 开发 板 来运行  TMDXIDDK379D 电机驱动板。 如果不能、请告知哪个电机驱动器可用于  TMDX570LC43HDK 套件。 我计划运行3相电机。  

谢谢  

穆罕默德·阿夫扎尔