This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:Keil 闪存报告 No ULINK/ME Device Found 错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325879/ek-tm4c123gxl-keil-flash-reports-no-ulink-me-device-found-error

器件型号:EK-TM4C123GXL

已经离开了一段时间,只是试图增加我的项目。

我编写了一个程序、并且没有错误地构建它。 我现在尝试使用 Keil uVISION V5将其刷写到我的 Tiva Launchpad 中、并不断抛出错误 "No ULINK/ME Device Found Error"。 经过一些在线研究,我认为这是我的 USB 端口和板载 USB 编程插槽之间的问题。 我使用开关板和编程电缆、并测试了电源。 当我插入电路板时、它甚至会发出一次确认蜂鸣声。 这个错误不会消失,我不知道为什么??? 我假设我的软件没有正确设置。 我无法立即进入 Keil 用户论坛、因为一些未解决的技术问题。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     首先、EK-TM4C123GXL 板附带一个名为 ICDI 的板载调试探针。 如果您插入电缆、您应该会看到枚举的 Stellaris In-Circuit Debug Interface。 确保您的 Windows 可以找到相应的驱动程序。 通常、Windows 应该会自动找到这些驱动程序。 否则,您可以重新安装驱动程序。   来源于 https://www.ti.com/tool/STELLARIS_ICDI_DRIVERS。 我不知道您为什么会遇到 ULINK 错误。 这看起来像是另一个调试探针。 您是否对 LaunchPad 使用 ULINK 调试探针? 您是否对 ICDI 有同样的问题?

    您是否还有其他电路板? 如果您在另一个板上遇到相同的问题、并且您认为您拥有正确的驱动程序、我建议您联系 ULINK 供应商以获取支持。  我们无法支持您的 ULINK 调试探针驱动程序可能已过时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您刷新我失败的记忆。 我忘了说,我是至少轻度弱智,所以我被告知。 从 uVISION 软件中选择 Options for Target 后,我只需要选择 Debug 选项卡。 使用 Stellaris ICDI。 谢谢你。