This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:每次尝试编程时锁定

Guru**** 2769005 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326176/tm4c123gh6pz-locking-everytime-i-try-to-program-it

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我当前正在尝试 使用 MikroE mikroProg 编程器对 TM4C123GH6PZT 进行编程、其中的固件(由我公司提供)用于其他版本的 TM4C123、一旦我尝试将固件上传到板上、它就会进入锁定模式。 我能够使用 LMFlash 编程器解锁电路板、但似乎无法使固件工作。 可以帮帮我吗?

此致、

Gregório

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    构建一个  TM4C123GH6PZT 与 MikroE mikroProg 程序设计器,该程序设计器的固件(由我公司提供)用于其他版本的 TM4C123,

    与 TM4C123GH6PZT 相比、其他 TM4C123器件型号是什么? 它们是否采用相同的 PZ 封装? 它们是不是相同的电路板设计? 您是否认为加载到另一个 TM4C123的固件正在工作且不会锁定? 你说锁定是什么意思? 加载代码后无法连接到该板? 如果使用相同的固件、工作板和非工作板之间必须存在一些差异。 区别是什么? 如果您可以跟踪差异、那么就更容易知道问题的原因。 您是否使用相同的 MikroE 探头将相同的代码加载到工作板中? 请注意,我们不了解 MikroE 探头。 是否有 XDS110或 XDS200等其他调试探针可以尝试连接到电路板? 你有同样的问题吗?

    [报价 userid="595073" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326176/tm4c123gh6pz-locking-everytime-i-try-to-program-it "]我能够使用 LMFlash 编程器解锁电路板,但似乎无法使固件正常工作。 [/报价]

    LM 闪存编程器仅支持 ICDI 调试探针。 换句话说、只有在使用 ICDI 调试探针时才能使用解锁功能。 如果使用 XDS110或 XDS200等调试探针、Uniflash 可用于解锁器件。 但是、我认为 Uniflash 不支持 MikroE。 如果 MikroE 供应商提供解锁器件的实用程序、您将需要联系他们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它们采用相同的 PZ 封装和相同的电路板设计。 我的意思是锁、加载代码后就不能连接到电路板了。 我将尝试发现一个差异、因为我将使用相同的 mikroE、并且没有另一个调试探针。

    已经很感激了

    Gregório