This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:业界 TM4C1294NCPDT 和 TM4C129ENCPDT 应用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325710/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-and-tm4c129encpdt-applications-in-industry

器件型号:TM4C1294NCPDT

你好。 我希望 TI 现场应用工程师或任何涉及工业、消费类电子产品、航空电子或医疗电子产品的人员都可以回答我的问题:现在 Tiva TM4C1294和129E 微控制器用于商业产品的何处(在哪些产品或商业品牌或汽车制造商等中)? 谁购买了这个家庭的生产总值来整合其产品?  或者它的主要用途是供业余爱好者或休闲电子爱好者使用? 这些问题引发了在我的工程学校举行的辩论、其中一些人认为 Tiva C 系列已过时的产品。 与其他制造商的其他系列相比、它们也具备卓越的易用性和大量可用的文档、从而使它们成为向学士学位学生教授微控制器科学的优秀候选人。 该学校 多年来一直使用此 Tiva C 平台用于其嵌入式系统课程、尽管评估套件越来越难以从 TI store 购买、但我们中的一些人认为这些微控制器是大学工程计划的理想选择。 所有的意见都将受到真正的重视。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Tiva MCU 在业界广泛使用。 我不能在公开的论坛上告诉你他们是谁。 这款 MCU 已经绝非过时。 不确定你从哪里得到这种印象。 我们积极支持该 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 感谢您的回答。 我知道您的客户有保密销售协议、但 您能说出几个可以找到并跟踪 Tiva 处理器的实际产品吗? 我的所有搜索仅产生了2个产品:硬盘控制器从9年前和不再生产玩具。  如果您可以帮助我找到一封电子邮件或部门、他们可以 回答有关如何在 墨西哥轻松购买 EK 板的问题(我的工程学校位于墨西哥城)? MOTORS 墨西哥城学生愿意直接从 TI 网上商店购买产品 始终是一个问题: 一个传说在退房说,"你的公司已经买了许多板,你必须等待20天",当他们 甚至不在同一个公司工作或他们根本不工作(作为全职学生) 他们最终 在 慕斯、DigiKey 或亚马逊以两次或尝试原始价格购买。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    墨西哥城的学生愿意直接从 TI 网上商店购买时 遇到的问题始终是: 一个传说在退房说,"你的公司已经买了许多板,你必须等待20天",当他们 甚至不在同一个公司工作或他们根本不工作(作为全职学生) 他们最终 在 慕斯、DigiKey 或亚马逊以两次或尝试原始价格购买。  [/报价]

    TI 试图阻止某些代理商或非 TI 合法/授权分销商的人员批量购买这些板并在亚马逊等公共市场上转售。 这不是我可以在 e2e 上支持的内容。 E2E 主要用于技术讨论。 如果您有关于如何使用该板和 MCU 的技术问题、我非常乐意为您提供帮助。 至于为什么 TI store 禁止您购买产品、这实际上不是我所知的原因、我可以为其提供支持。 请理解。   有关产品采购的非设计相关支持、请联系您当地的 TI 代表或联系 www.ti.com/.../customer-support.html。