This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Fapi 使用问题

Guru**** 2562730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323937/tms570lc4357-fapi-usage-question

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: RM57L843

您好!

我想知道在 tms570lc4357上使用 Fapi 或 FEE 函数时是否可以使用高速缓存。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693548/rm57l843-bank-7-programming---fapi_doverify-failing-in-certain-cases?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=fapi%252525252520cache#


在上面的链接中有一个 关于 RM57L843的答案、它具有与 TMS570LC4357相同的闪存模块(L2FMC)、并且说明不得缓存对闪存组的访问。 如果是这样的话、为什么 F021闪存 API 参考指南或 TI FEE 用户指南上没有这方面的谨慎说明。  

 我应该如何将 FEE 驱动器用于安全应用。 如果我必须关闭缓存, 原因是什么? 高速缓存与闪存之间的速度差异是否相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已开始处理您的问题、并将尽快为您提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我正在等待您的答案。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zonguldak's Rose:

    首先、很抱歉我的答复出现延迟、我与软件团队讨论了这个问题。

    答案如下:

    您可以启用或禁用缓存、但它不会影响 FEE 功能。 但如果启用缓存、应确保完成了某项操作。

    如果您希望始终从 FEE 组中读取最新数据、请禁用 缓存。 但是、如果您启用缓存、那么您应该为相应的 FEE 区域配置缓存写入功能、 如果我们这样做、任何缓存命中都将使用相应的数据更新数据缓存和主存储器。 因此、每当我们读取存储器时、就会始终获取更新的数据。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。