This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:采样时间与 OPA 增益的关系

Guru**** 2961470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1321177/mspm0g1507-sampling-time-relationship-to-opa-gain

器件型号:MSPM0G1507

团队、  

数据表显示、当 OPA 或 GPAMP 用作输入时、采样时间会发生变化。  

  • OPA 给出的值、这些值是否已被测量过、或者它们来自哪里? 我认为 GBW、增益和采样时间之间没有直接关系。  
  • 我们是否有一个更详细的图形来展示采样时间与 OPA 增益的关系?

谢谢。
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的提问。

    我们将在内部进行讨论、稍后为您提供答案。

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    1. OPA 的值是测量过的还是测量过的、来自哪里? 我认为 GBW、增益和采样时间之间没有直接关系。  

     ->我们的团队是从硅来衡量的。 采样时间与 GBW 成反比(GBW=1时采样时间比 GBW=0时更短)、并与增益成正比。 当我们将增益从 G=1增加到32时、GBW 会按比例下降、因此采样时间会增加。

    2.我们是否有一个更详细的图形来展示采样时间与 OPA 增益的关系?

    ->通过 ADC 的 OPA 稳定时间与 OPA 增益的关系:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    谢谢你的答复。 我还有一些问题:

    1. 这些是典型值还是最坏的情况?
    2. 对于 G 和 L 系列、该数据都是真的吗?
    3. 该数据是否会出现在 MSPM0数据表中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    以下是我们的设计和系统团队解决方案。

    这些是典型值还是最差情况?
    这些是最坏情况值。 在 Temp=130degC、Lot (process)=HOTCOLD 时观察到最坏的情况。
    2. 对于 G 和 L 系列、该数据都是真的吗?
    该数据是针对 G 系列收集的。 L 系列具有类似的趋稳性能。
    3. 该数据是否会出现在 MSPM0数据表中?

    数据表中提供的数据是跨 P、V、T 的、因此与这一个器件绘制的数据不完全相同。

    注意:我们已针对增益=1和增益=32在所有角(过程、电压、温度)完成了完整特性、这在数据表中指定。

    B.R.

    佐伊