This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:M0L1305QRGERQ1 -引脚1上的模拟输出

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325589/mspm0l1305-q1-m0l1305qrgerq1---analog-out-on-pin1

器件型号:MSPM0L1305-Q1

团队、

我们需要在 MCU 的引脚上提供模拟输出-您是否可以确认、在引脚1上可以提供模拟输出(0-3.3V)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bart

    L1305QRGEQ1的封装类型为 VQFN24 。

    您可以参阅此产品说明书、  6.2引脚属性 : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mspm0l1305-q1.pdf

    我需要知道哪个模拟外设用于输出该模拟信号、OPA 或 GPAMP?

    并且根据数据表、24VQFN 的引脚1是 PA1、没有模拟外设连接到 PA1。

    不支持。

    如需更多信息、您可以参阅数据表  6.2引脚属性 以找到更多可能的连接。

    此致、

    赫利克