This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:发生错误时重新启动

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325615/msp432e401y-reboot-on-error

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 Charles:

虽然一切都应该正常、只是为了确保在出现任何 m3Hwi 异常或通常在错误循环中捕获的类似条件时、我希望我的应用程序重新启动(SysCtlReset)。 为此、我是否需要为配置寄存器  

  • m3HWI.excHookFunc
  • system.abortFxn
  • system.exitFxn

这会导致包含重新启动的功能、还是有更优雅的方式? 如果不是、该列表是否完整、或者您是否建议设置其他挂钩?

我感觉我在 XCONF 或 SysConfig 中的某个位置看到了用于控制错误行为的设置、但我没有找到该设置。

谢谢。此

致、 彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     很抱歉耽误你的时间。 我正在度假、下周一也是美国公共假日。  

     您可以将自己的用户函数插入来处理系统级终端。 您是否查看了下面的内容。