This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:开漏输出(GPIO)

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325678/am2634-open-drain-outputs-gpio

器件型号:AM2634

当我查看 AM263x 文档时、似乎无法以开漏模式配置输出。

这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于器件上的大部分引脚的通用 LVCMOS 电压缓冲器没有官方的"开漏模式"。 但是、如果您为 GPIO 选择这些引脚之一、则可以通过将 GPIO 模块配置为提供恒定低电平输出并切换输出使能、将这些引脚配置为开漏输出。 输出缓冲器在启用时驱动为低电平、而在禁用时将为高阻抗。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺