This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDS 文件可在以下路径中找到:mcu_plus_sdk\source\industrial_comms\ethernetip_adapter\stack\eds

Guru**** 2347760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325314/eds-file-s-can-be-found-in-the-following-path-mcu_plus_sdk-source-industrial_comms-ethernetip_adapter-stack-eds

有  CompactLogix PLC 1769-L33ER

尝试使用 EtherNet/IP 连接器连接 Aveva

下载了 mcu pl;us sdk 和工业通信软件,但没有找到正确的 eds 文件。

不在此处-   可在以下路径中找到 EDS 文件:mcu_plus_sdk\source\industrial_comms\ethernetip_adapter\stack\eds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请指明您正在使用的处理器/微控制器。

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在业务方面与 Aveva PI 尝试连接到 CompactLogix PLC 1769-L33ER、我们支付了一个资源、让他们知道 PLC 方面。

    我们在业务方面有我们的 Ethernet/IP 设置,但试图让供应商在 RSLogix 5000应用工具页面中进行设置,但他们不了解如何或什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Michael、

    我们仍需要了解您要尝试连接到哪个 TI 处理器。  请提供这些信息、以便我们为您的申请提供帮助。

    此致、

    ~伦纳德