This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:Hercules HDK::引脚 J11-70在用户指南与电路原理图中有不同的信号名称

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324873/rm48l952-hercules-hdk-pin-j11-70-has-different-signal-name-in-user-guide-vs-schematic

器件型号:RM48L952

引脚 J11-70的 Hercules 开发套件(HDK)的接线文档中存在差异。

用户指南显示了接地的引脚。

该原理图显示了连接到 nRST 的引脚。

哪一项是正确的?  用户指南还是原理图?

请查看所附的文档、其中显示了 TI 文档摘录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Review_5F00_J11_2D00_70_5F00_Pin_5F00_Discrepancy_5F00_on_5F00_RM48_5F00_HDK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kip:

    Unknown 说:
    哪一项是正确的?  用户指南或原理图?

    原理图正确。 用户指南应正确无误。

    感谢您指出这一点、我们将在下一版本的文档中更正这一问题。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们是否应该认为原理图是完美的、没有错误?  您能否查看 TI 内部、以确保原理图正确吗?  这对我们来说非常重要。   我们正在构建一个复杂的原型供内部使用、我们需要知道原理图上的所有信号都是正确的、尤其是对于 J9、J10和 J11、因为我们要构建一个与 J9、J10和 J11匹配的 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kip

    [报价 userid="453644" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324873/rm48l952-hercules-hdk-pin-j11-70-has-different-signal-name-in-user-guide-vs-schematic/5041923 #5041923"]那么我们是否应该认为原理图完美无缺?  您能否查看 TI 内部、以确保原理图正确吗?  这对我们来说非常重要。 [/报价]

    是的、原理图很完美。 请按照原理图进行操作。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。