This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:具有传统模式的 SSI3

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325216/tm4c1294kcpdt-ssi3-with-legacy-mode

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好、团队成员:

在将 SSI3用于传统模式时、是否可以将 FSS、SSI3XDAT1、DAT2用作 GPIO?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei-San、

      是的、您可以在传统主模式下操作 SSI3。 如果不需要 DATA1、DATA2和 DATA3、则可以将它们用于 GPIO。 FSS 也是如此。