This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:具有 SPI 端口的 SysConfig 错误

Guru**** 2927480 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324748/mspm0c1104-sysconfig-bug-with-spi-port

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:SysConfig

编辑: 我发现下面的特定项目应该有2条 CS 线路(一条用于命令、一条用于数据)。  因此、它使用 CS 作为命令/数据标志、不适用于客户。  我建议您从其他3个 SPI 命令演示项目中选择一个。  但是、SysConfig 的崩溃是终端、因此我们应该按如下所示解决它-但我想我为我的客户提供了一种权变措施。

您好!  

我有一位指定的 Focus 客户因该 SPI 错误而死在水中。  这是不可恢复的、必须删除工程/ SysConfig。

如果你有问题,请告诉我。  我可以在我的机器和他的机器上完成它。  SDK 1.30.00.03。

客户正在尝试创建一个具有4根导线、3条时钟/数据线和单个 CS 的 SPI 主器件。

----------------

导入: spi_controller_command_data_control_lp_MSPM0C1104_nortos_ticlang

在 SPI 下、会调用2个 CS、这似乎是错误的、但可能只是一个增强功能。  客户"单击"以尝试去掉第5个引脚(第2个 CS)。  

如果您转到 SPI、请注意下面的 CS3 CD

如果转到"SPI 控制器基本配置"、

下拉"Chip Select"的下拉菜单并选择除默认 CS0之外的任何内容

它会引发以下错误、并且无法恢复、因为您无法再打开 SPI 配置段或将其删除。

谢谢!

布莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    很抱歉回复延迟。  我们有一半的团队在中国休假。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dennis、
    不用担心-我已经为客户解决了问题、但有一个合法的错误会永久使 SysConfig 崩溃并强制删除项目、因此需要长期解决该问题。  不用担心、除非员工回来、并且有一些周期要燃烧。
    此致、
    布莱克

    发件人: TI E2E  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Blake、

    我将关闭此帖子、并确保软件团队地址是这样的。