This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 振荡器监控器 TMS570LC4357的 HF LPO 阈值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324676/hf-lpo-thresholds-for-oscillator-monitor-tms570lc4357

主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好!  

我有另外一个与 HF LPO (TMS570LC4357)相关的问题

对于已调整的 HF LPO,图2-7中的阈值是否会发生变化?  

我不明白如何计算阈值4875和22。  

最小值和最大值我知道它:最小值=5,5/4=1375 ; 最大值=19,5*4=78

谢谢  

大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、它们将针对已修整的 HF LPO 频率发生变化。

    例如、如果我的 HFLPO 频率为5.5 MHz、那么我的下限阈值将为1.375Mhz (5.5/4)、而较高阈值将为22Mhz (5.5*4)。 这意味着任何小于1.375Mhz 或大于22Mhz 的振荡器频率都将被视为振荡器故障条件。

    同样、 如果我的 HFLPO 频率为19.5MHz、那么我的下限阈值将为4.875Mhz (19.5/4)、而较高阈值将为78Mhz (19.5*4)。 这意味着任何频率小于4.875Mhz 或大于78Mhz 的振荡器都将被视为振荡器故障条件。

    这样、针对振荡器的阈值将根据 HF LPO 频率而变化。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。