This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:配置 ADC

Guru**** 2765505 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322966/tms570ls0432-configure-adc

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LC4357

如何实现单通道 ADC 和多通道 ADC 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    i)首先、我建议您参考以下视频教程  

    Hercules 教程:12位 ADC (youtube.com)

    在上面的示例中、他们详细提到了如何为 ADC 执行单通道转换。

    ii)之后、您还可以参阅 HALCoGen"帮助主题"部分中的 ADC 示例:

    在这里、您可以找到另一个 ADC 示例:

    在本例中、他们给出了 ADC 中双通道转换的分步过程和代码。

    III)如有必要、您还可以参阅以下常见问题解答:

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在上面的常见问题解答中、我附上了在测试过程中创建的几个通过 ADC 测试的示例。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须在 TMS570LS0432开发板中编写一个适用于双通道 ADC 的程序、这样、如果我将电位器连接到 ADC 通道、以便我旋转电位器时、ADC 值应该会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    连接到 TMS570LC4357 Launchpad 中 ADC AD1IN_6通道的电位计。

    因此、我为此创建了一个示例项目。

    e2e.ti.com/.../5661.AD1IN_5F00_6_5F00_ADC_5F00_Display_5F00_Test_5F00_LC4357.zip

    我测试了这个项目、它按预期运行。

    在调节电位计之前、您可以看到通道6的 docklight 数据、我还可以通过旋转电位计旋钮进行捕获

    您可以看到、在我逆时针旋转旋钮后、我的数字输出会减小。

    将此作为示例、并且也可以在您的 TMS570LS0432板上遵循相同的操作。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将10k Ω 电位器连接到 ADC 通道、那么在0千欧时 ADC 读数值应为0、在10千欧时 ADC 读数值应为4096。 根据 TMS570LS0432开发板的这个逻辑、向我发送代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    不会有任何特殊代码。 您可以使用我附加的相同代码。

    并且您无法从12位 ADC 获得4096 (0x1000)、因为它是一个13位值而不是12位值、并且最大值仅为4095 (0xFFF)。

    同样、这些是理想情况、在实际中、您可能会看到一些误差。 因为即使使用电位器调节到0欧姆、也可能存在一定的电阻值、因为没有器件能够实现理想的工作状态。 因此、您可能会在 ADC 上获得较低的值。

    但是、正如我说过的、这次测试将不会用到任何特殊代码、而且您必须使用我分享给您的代码。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。