Other Parts Discussed in Thread: AM2431, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!所有 TI 专家!
我目前正在使用我们的定制板、主 MCU 为 AM2431、SDK 版本为 MCU_PLUS_SDK_am243x_09_01_00_41。 此电路板只有一个外部闪存。 我通过 UART 将 SBL_null 刷写到电路板的闪存上、使用 XDS110调试探针连接到 AM2431、并通过 CCS 在调试模式下运行我的程序。
我希望在程序执行期间将一些数据存储在外部闪存中。 在应用程序的工程中、我已在 syscfg 中配置闪存设置、然后进行保存和编译。 但是,在执行期间,它会在 ti_board_open_close.c 中的 Flash_open()处崩溃。 出现此问题的可能原因是什么?

以下是我在程序崩溃时暂停的地方。


此致、
拉里