This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:系统配置工具引脚映射导出

Guru**** 2754025 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324729/sysconfig-system-configuration-tool-pin-map-export

器件型号:SysConfig

这与之前的文章"SysConfig:TI 系统配置工具引脚映射导出"相关

我觉得这个问题没有解决。 我没有看到生成任何 csv 文件。

是否有一种干净的方法可以共享 SysConfig 中分配的引脚分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:TollMan,

    很遗憾、这是特定于 SDK 的。  根据之前的帖子、我认为您正在使用 AM263。  我会让 AM263团队来评论。

    如果您在纯引脚多路复用模式下运行 SysConfig、它会立即生成 AM263的摘要 csv、但如果您使用的是 SDK、则不会生成。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清 John!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、已针对 MCU+SDK 提交 MCUSDK-5445 bug 以解决该问题并从 SDK-SysConfig 视图启用 PinMuxConfigSummary.csv 输出。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺