This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:功耗详细信息

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324543/am2434-power-consume-details

器件型号:AM2434

您好  

我想知道 AM2434 ALX 封装的最大电流消耗详细信息。

在下面提到的部分中、我们需要  

内核电源-3.3V、1.8V、0.85V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

      有关确定功耗的详细信息、请参阅 AM243x 器件数据表和 AM64x/243x 功耗估算工具。

    谢谢。
    迈克