This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:用于估算功耗的工具

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324136/mspm0g1506-tool-to-estimate-the-power-consumption

器件型号:MSPM0G1506
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

大家好、

我们是否有用于估算 MSPM0G1506功耗的工具或软件?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    目前、我们没有用于估算 MSPM0器件功耗的工具。 但是、此类工具是我们软件路线图讨论的一部分。 EnergyTrace 可用于 MSPM0器件、并可用于优化低功耗应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace-San、您好!

    谢谢你的答复。 在我看来、EnergyTrace 只是可以测量 MSPM0系列功耗的工具。 这种理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。