This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:EtherCAT 和 DSL SDK

Guru**** 2543740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320445/am2432-ethercat-and-dsl-sdk

器件型号:AM2432

尊敬的团队:

我的一个客户实施了双通道 DSL 和 EtherCAT。

似乎有不同的 SDK`s 可用于该应用。

例如、DSL 使用其中一个、但使用 EtherCAT、而不是另一个。

您能帮助澄清一下并进行整理吗?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    puxiaobo pu 说:
    我的客户实施的双通道 DSL

    DSL 是指以太网、如果是、您指的是以太网、他们使用的是哪个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎有不同的 SDK`s 可用于该应用。

    例如、DSL 使用其中一个、但使用 EtherCAT、而不是另一个。

    [/报价]

    如果用户想要使用 EtherCAT、则应使用工业通信 SDK、同一 SDK 中包含 MCU SDK、以备用户使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在工业通信 SDK 中查看以下文件夹、以查找其中包含的 MCU SDK:  ind_comms_sdk_am243x_09_00_00_03\mcu_plus_sdk

    如果您有任何其他疑问、请告知我。 此外、您能否分享 有关他们的 用例的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isse:

    我将 DSL 误认为标准以太网。 对于 HDSL 和 EtherCAT、请参阅电机控制 SDK:  

    C:\ti\mc_sdk\motor_control_sdk_am243x_09_00_00_05\ind_comms_sdk\examples\industrial_comms  -您将在此文件夹中看到 Ethercet 示例。