This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1303:错误-614

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323813/mspm0l1303-error--614

器件型号:MSPM0L1303
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0L1306

大家好!  

您是否有关于错误-614的任何信息? 我在 software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 指南中没有找到与此相关的任何内容。

我目前使用的是 IAR 9.50.1、但也在 CCS 和 CCS Theia 上进行了测试。 我认为该问题是在我启用 STOP1低功耗策略后出现的。

目前无法访问 NRST 引脚和 BSL 调用引脚、因此... 我无法调用 BSL 或类似的东西。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    这里有一个有关 SDK 中调试器和低功耗模式的常见问题解答部分

    您使用的是什么编程工具?

    尝试 恢复出厂设置工具。  注意:该选项仅适用于 XDS110编程工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的答复。

    我正在使用 XDS110。

    我阅读了常见问题解答和  预防措施#1.在开发过程中使用运行或睡眠模式  有用的一些工具。 但关于恢复操作、如果您可以访问复位或 BSL 调用引脚、则可以使用这些操作。 我更希望在决定更改硬件原理图之前找到另一种权变措施。

    "恢复出厂设置工具"是一个有趣的建议、但我收到此错误、无法附加:

    连接失败:没有可供连接的活动配置。

    再次感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    还有 另一篇 有关此情况的帖子、但如果没有对您的 NRST 或 BSL 引脚的访问权限、可能对您没有帮助。

    您是否有任何 NRST 引脚的临时控制?  我的意思是、在断电后重新通电的情况下、是否可以暂时将其接地短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我实际上具有对复位引脚的临时访问权限、 我成功地使用 CCS 执行了一个批量擦除 (恢复出厂设置工具仍然无法用于我)。  

    现在器件已恢复。

    同时、我尝试使用 TI SDK 的示例在 LP-MSPM0L1306上编写一个定制 BCR 和 BSL、但出现了问题、我认为评估板是完全不可恢复的。 但这是另一个故事。  

    感谢您的支持!