This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306上是否提供 QEI 模式?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1323731/mspm0l1306-is-qei-mode-available-on-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104

我们可以在 MSPM0L1306数据表(版本 D)的第46页中找到以下说明。

支持用于定位和移动感应的正交编码器接口(QEI)。

但我们从 技术参考手册(修订版 C)中了解到,此功能仅在 TIMG8 -- TIMG11上受支持。

   MSPM0L1306上提供了 TIMG0--TIMG3和 TIMG4。

这使我们感到困惑、请您帮助我们澄清 哪份文件 是正确的?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    是的、TRM 和数据表之间可能有点混淆。 QEI 仅在计时器 TIMG8-11中可用。  MSPM0L1306具有计时器 TIMG0、1、2、4、并且没有 QEI。

    不确定所需的 MCU 尺寸、但 MSPM0C110x 确实具有支持 QEI 的 TIMG8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    非常感谢您的建议。

     MSPM0C110x 似乎 更 适合我。

    我想知道 MSPS003F4和 MSPM0C1104之间有什么区别 ?

    我只是发现有不同的封装。

    非常感谢。

    Br

    凯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    它们是相同的。  MSPS003F4版本设计用于替代 STM8S 系列的16k 闪存引脚对引脚兼容。  这为当前使用 STM8S 8位 MCU 到具有相同封装和功能的32位 MCU 的客户提供了轻松的迁移路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Dennis、

     非常感谢地注意到。

    Br

    凯利